This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:通过 UART 进行 CC1312固件升级。

Guru**** 2343840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1496116/cc1312r-cc1312-firmware-upgrade-over-uart

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

尊敬的 TI:
是否有介绍如何通过 UART 机制使用固件升级的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/swra466

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri。

    感谢您的答复、
    当我们编译 CC1312或 cc1310程序时、是否需要修改任何第一个起始地址???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli:

    任何起始地址在两种情况下都不应为0x00000000。  

    谢谢、

    Marie H.