This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:将 CC1352 IC 与 CC1190范围扩展器配合使用–参考设计可用性

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1352R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1495996/cc1352r-using-cc1352-ic-with-cc1190-range-extender-reference-design-availability

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310

工具与软件:

我正在探索使用的可能性 CC1352 IC 以及 CC1190 范围扩展器可扩大传输范围。 我想知道:

  • 兼容性 –CC1352能否与 CC1190连接以扩展范围?

  • 参考设计 –是否有演示将 CC1352与 CC1190集成的参考设计或应用手册?