This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:即使将电路板的传输功率设置为 MAX (14dBm)、也仅输出8dBm。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1497206/cc1314r10-even-when-setting-the-transmission-power-of-the-board-to-max-14dbm-it-only-outputs-8dbm

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

大家好!

您能否提供答案?

CC1314R10:即使将电路板的传输功率设置为 MAX (14dBm)、也仅输出8dBm。 -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

客户正在等待。

此致、

Ito