This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:通过 syscfg 实现 wM-Bus 模式

Guru**** 2533550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1496882/cc1312r7-wm-bus-modes-via-syscfg

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

在 syscfg 工具中、我可以为自定义无线电选择 wM-Bus C 模式和 T 模式。 它会创建包含组合 C/T 模式补丁的代码。 在这里分别使用两个模式的目的是什么?

SDK 还包含 S 模式补丁。 但在 syscfg 中没有选择 S-Mode。

如何为该模式创建配置?

如何创建允许在应用中的 C/T 和 S 模式之间切换的配置呢?

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好

    C/T 模式使用相同的补丁、但如果您查看为这两种模式生成的设置、您会看到针对 C 和 T 模式设置的偏差不同、这意味着当您传输一个数据包时、您应该为该模式设置建议的偏差(在 RX 中、您将使用相同的设置、因为您不知道您是接收 C 还是 T 模式)。

    此外、还需要设置一个覆盖项、以便能够传输 C 模式数据包(HW_REG_OVERRIDE (0x5328、0x4000)。 如果不覆盖此区域、则传输 T 模式数据包。

      有关详细信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/swra522

    我将提交一份错误报告、说明 SysConfig 中不提供的 S 模式设置。

    您可以改用 MsartRF Studio 生成设置、然后手动将它们添加到工程中。

    如果您需要在两个射频配置之间切换、可以为每个配置具有一个 rfHandle、也可以使用每种模式的相应设置/config 打开和关闭射频驱动器。

    BR

    Siri