This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:1.2GHz 无线收发器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1494725/cc1125-1-2ghz-wireless-transceiver

部件号:CC1125

工具/软件:

大家好!

我正在寻找一款1.2GHz 无线收发器。
是否有任何规格与 CC1125相同的1.2GHz 产品?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    CC131x/CC135x 器件系列支持1.2GHz 频段(其他器件不支持)、但 TI 尚未开发该频段的参考设计或 PHY 设置。

    我已经发送了一个朋友的请求-基本上,更大的订单更多的支持,我们可以为这个波段(关于硬件),否则你将需要做一些开发自己。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的答复。

    是否有模拟产品而不是 MCU 产品?
    是否仅1GHz MUC?

    我想了解客户是否可以考虑 CC131x/CC135x 器件系列。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我们没有适用于1.2GHz 的仅收发器解决方案;目前提供的是 CC131x/CC135x SoC 器件系列。

    此致、

    Zack