This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CAN&'t 使 CMD_IEEE-ED_SCAN 正常工作

Guru**** 2558260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1498164/cc1352p7-can-t-make-cmd_ieee_ed_scan-work

器件型号:CC1352P7
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用 Zephyr 和 OpenThread。 ED 扫描的支持缺失、我会实施它。
不幸的是,我不能使它工作!

我可以调度和运行命令、但在回调中、我在检查状态0x2801时收到错误。
对讲机已正确配置(其他操作正在运行)。 我不清楚编程模型。
我在运行之前尝试停止任何 FG 或 BG 操作、但仍然遇到同样的问题。

我不确定应该检查什么以及应该做些什么才能使其正常工作。

如果这可以帮助我、我可以与我所做的更改共享一个分支。

此致、
Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexandre、

    您的应用基于什么 TI 存储库和示例、引用了哪个 SimpleLink F2 SDK 版本?   0x2801错误代码反映了 RF_IEEE-mailbox.h 中的 IEEE-ERROR_NO_SETUP、您能否确认 RFC_CMD_IEEE-ED_SCAN_t 结构在 ti_radio_config.c 中定义 (由 SysConfig 在自定义射频栈-> IEEE ->代码导出配置->射频命令符号->射频命令列表已选择 CMD_IEEE-ED_SCAN 代码片段时生成)并提供如何在应用程序代码片段中使用?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    为了与您分享代码、我做了一些清理和重新测试。 最后,这是现在的工作!
    我不知道什么是错的,但无论如何,这是工作的现在。

    此致、
    Alexandre