This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:CC1120EM-868-915-RD

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1498144/boostxl-cc1120-90-cc1120em-868-915-rd

部件号:BOOSTXL-CC1120-90
主题中讨论的其他部件:CC1190CC1120

工具/软件:

大家好!

我目前正在使用处理一个射频应用 带 CC1190范围扩展器(Booster Pack)的 CC1120收发器 、我需要对进行一些澄清 AGC_CS_THR(载波侦听阈值配置) 寄存器。

根据[CC1120数据表]、此寄存器定义了 载波检测阈值(以 dBm 为单位) 使用 二进制补码格式 一方 1dB 分辨率 。 我有几个问题:


1. 如何AGC_CS_THR正确配置?

  • 我看到、该值根据 RSSI 确定通道是繁忙还是空闲。
  • SmartRF Studio 中的默认值似乎是0x19(十进制25)、对应于 -77dBm ()25 - 102 = -77 dBm
  • 为我的应用优化设置此阈值时、主要考虑因素是什么?

2. 该寄存器对射频发送和接收有何影响?

  • 将设置 A 上限阈值 (例如、-77dBm)会导致接收器忽略较弱的信号?
  • 将设置 A 下限阈值 (例如-100 dBm)会导致它将噪音视为活动并可能避免发射?
  • 此值如何影响 说前先听(LBT) CSMA/CA 功能性?

3. 将 CC1190与 CC1120配合使用时是否有任何具体指导?

  • 由于 CC1190在 RX 路径中提供了额外的增益、因此是否应AGC_CS_THR相应地调整该值以解决灵敏度增加的问题?
  • 对于具有高接收器增益以及短距离或远距离链路的用例、是否有任何建议值?