This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:支持365.075MHz 和365.325MHz 频率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, LP-EM-CC1312PSIP, SYSCONFIG, CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1495302/lp-em-cc1312psip-support-for-frequencies-365-075mhz-and-365-325mhz

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
Thread 中讨论的其他器件:LP-CC1311P3SysConfig、CC1312PSIP

工具/软件:

尊敬的专家:

Q1:LP-EM-CC1312PSIP 或 LP-CC1311P3是否支持以下功能?
问题2: 此外、是否有任何器件或 EVM 支持以下功能?
问题3:您能告诉我如何根据 CCS 中的示例代码设置以下射频设置吗? 如果您无法使用 SysConfig、也没关系。

  • Frequency 365.075MHz and 365.325MHz
  • 四级 FSK
  • 调制速度7200bps

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1312PSIP 不支持365 MHz、因为它具有仅支持-928 MHz 的集成滤波器。

    CC1311x 不支持365 MHz。 这是一个扩展的频率范围、在此频率范围内支持的 PHY 数量有限。 在 SmartRF Studio 中、有一个4800bps 的窄带 Phy、2GFSK、目前在359 -430 MHz 频率范围内受支持。 我首先从该 PHY 设置开始、然后将调制更改为4FSK、然后将数据速率更改为7200bps。

    在 SmartRF Studio 中找到无线电设置后、可以将这些设置移植到 CCS 中。

    没有适用于 CC1311x 该频段的 EVM、因此-928 MHz 板需要重新组装365 MHz 的新 BOM。

    请告知我们这一请求背后的机会、以便我们提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RGW、

    感谢您的支持、很抱歉您稍后回复。 我明白了。

    客户正在使用 CC13xx、但我不知道详细信息。
    如果我收到客户的任何其他请求、我将再次咨询客户。

    此致、
    正常