This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:DMM 建议

Guru**** 2587695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1499284/cc2652r-advice-for-dmm

器件型号:CC2652R

工具/软件:

我只是想使用 DMM 与 ble 和 ZigBee 但 ble 角色是(外设+观察者) 在 DMM 用户指南它说,外设+ ZigBee (协调人,路由器,终端设备)被建议不能找到其他. 只想知道观察的使用是否正常、或者它会影响任何 ZigBee 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我理解您对 DMM 用户指南 协议栈限制的担忧、但是 BLE 观测器角色相当被动(设备扫描广播但无法发起连接)、因此可以将该角色添加到现有的 BLE 外设+ Zigbee DMM 示例中、因为它不会显著影响 DMM 包含的用于管理 Zigbee 和 BLE 协议的无线电时间共享机制。  您可以参考 BLE5-Stack 用户指南蓝牙 SLA 、以便更好地了解将观测器角色添加到现有 BLE 外设示例所需的内容。  如果您在使用此项工作时遇到任何困难、请告知 E2E 论坛。

    此致、
    Ryan