This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:支持请求:CC1352P7 BLE 器件和放大器的双天线问题;远距离优化

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1499818/cc1352p7-support-request-dual-antenna-issue-with-cc1352p7-ble-device-long-range-optimization

器件型号:CC1352P7

工具/软件:

您好团队:

希望您做得好。

我们目前正在与合作 CC1352P7 通道控制器 基于 BLE 的远距离应用 、使用基于 TI 参考原理图的设计。 但是、我们面临的问题是 双天线配置 —设备反复出现 连接和断开连接 、且无法实现稳定运行。

为了帮助进行故障排除、我附上了 原理图和布局文件 供您审查:

  • 如果您能:
  1. 查看原理图和布局、了解任何影响天线开关或 BLE 性能的设计相关问题。

  2. 建议任何修改或最佳实践以改进 射频性能 扩大通信范围 以用于远距离用例。

您的专家反馈将帮助我们解决此问题、并推动我们的生产目标的实现。

提前感谢您的支持!

 附加的文件:

  • High range BLE.zip(PCB 布局文件)

  • CC1352P7_BLE_SCHEMATIC.pdf(原理图)

此致、

Rushikesh Bhulkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    请使用提交所有设计审核申请  Sub-1GHz 设计审查提交:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    这有助于我们在内部跟踪审查。

    我对您的问题不是100%清楚- 请您详细说明一下吗? 它将有助于尝试找出根本原因、因为这可能不是硬件问题。

    此致、

    Zack