This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R 和 AMP;CC1354R10 HW&FW 兼容吗?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1499325/cc1352r-does-cc1352r-cc1354r10-hw-fw-compatible

器件型号:CC1352R
《Thread 中讨论的其他器件:CC1354R10

工具/软件:

您好:
我当前使用的是 CC1352R1、我希望拥有更大的存储器。
CC1354R10引脚是否兼容且固件是否兼容? 我能否在不更改固件的情况下组装并使用它而不是 CC1352R1?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer:

    CC1354R10、CC1354R10RGZ 的7x7封装型号与 CC1352R 引脚兼容。

    这两个器件的固件不兼容。 CCFG 区域(器件配置区)位于不同的地址。 因此、您需要使用 CC1354R10的更新链接器命令文件编译新的固件映像。

    (在 CC1352R 上、CCFG 位于闪存的末尾、以 0x58000结尾。 在 CC1354R10上、CCFG 具有一个从0x500000000开始的专用存储器区域。)

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只需添加 Marie 有关硬件的信息-您可以在中找到有关硬件迁移的更多详细信息  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814

    此致、

    Zack