This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310F128RGZR

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1500961/cc1310-cc1310f128rgzr

器件型号:CC1310

工具/软件:

你(们)好

1.使用 EasyLink 应用层通过调用 EasyLink_Transmit 函数发送无线数据时,您能否指定发送时间的总长度,例如,相对于开始发送和结束发送操作来固定时间节点? 如果是、如何配置或修改?
2、当两组具有相同频段的收发器设备同时用于通信测试时,在接收端会偶尔出现数据接收错误;但一组收发器测试不是这一问题,想问这一问题的原因可能是什么? 如果同一频率收发器中可能存在干扰、可以采取什么措施来避免干扰? 我目前的做法是在 EasyLink 配置中设置地址过滤、并将源地址附加到通信内容上、以阻止其他设备发送的数据、但到目前为止、它似乎效果不是很好

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_JSY006_2D00_001_5F00_2025_2D00_03_2D00_18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的英交:

    1.消息的发送时间取决于消息的大小和所选 PHY。 您可以从中进行计算。 如果要为每个设备定义时隙、则需要实施应用程序计时器来处理此问题、并通过加入过程同步设备。 这种同步网络的功能由 TI 15.4-Stack 实现、建议您通过 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHxbb2S3oX8jnntNUI30EA__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST 进行了解 

    2.如果有两对 CC1310以相同的频率运行、这可能会导致冲突、因为设备未同步、所以它们将在可能与其他设备发生冲突的任何时间进行传输。 完全避免这种情况的唯一方法是使用同步网络协议栈、如 TI 15.4-Stack。 除此之外、如果没有收到确认、您可以实施重新发送、以使网络更好地抵御混乱。

    此致、
    Theo