This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531USB-RD:CC2531USB-RD 显示收到的消息

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: REMOTI, CC2531USB-RD, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1493118/cc2531usb-rd-cc2531usb-rd-display-received-message

器件型号:CC2531USB-RD
主题中讨论的其他器件:RemoTICC2531、CC253

工具/软件:

您好、

 我们能够将遥控器与 CC2531USB-RD 配对。 从 RemoTI 目标仿真器中、我们可以看到从远程器件发送的所有消息。 我认为串行端口通信就在幕后。

但当我们尝试使用通用串行控制台访问 CC2531USB-RD 时、我们看到的消息会进行加密、但我们尝试了所有波特率、但并不起作用。

我们想了解如何在 RemoTI 目标仿真器上显示这些消息。  

请查看下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC2531串行器的输出可能会被编码。 使用 RemoTI 工具可解析此编码。

    但是、Tera Term 假设采用 ASCII 输入、而 CC2531不会输出该输入。 现在您有了用 ASCII 解析 Tera Term、而 CC2531正在输出 RemoTI 编码。

    我建议继续使用 RemoTI 工具、而不是串行控制台。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何将这个确切的功能放入最新的 Visual Studio (C#控制台应用程序)中呢? 是否有示例可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此处: https://www.ti.com/lit/pdf/SWRA271

    "技术文档"中的其他项目也可能有帮助: RemoTI 驱动程序或库| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下、您推荐的是 UART 通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、可以使用 UART、如第4.2节"UART 传输"所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 UART、但我尝试参考接线图来连接 UART、但仍然无法正常工作。 我是否需要正确的.hex 文件来查看 UART 数据? 我必须启用某些功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关与 CC2531软件狗进行 UART 通信的文档指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否监测来自 CC253的 UART 信号(RX、TX)? 请提供一张逻辑分析仪的照片。

    您还可以在调试模式下尝试 TeraTerm 以查看全二进制(而不是 ASCII 编码): 如何在 Tera Term 上以二进制格式查看输出? |电路摘要