This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:寄存器 用于可靠性目的的功能安全时基故障率

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1500840/cc1314r10-reg-functional-safety-fit-rate-for-reliability-purpose

器件型号:CC1314R10

工具/软件:

我需要 CC1314R106T0RSK、 TPS7A0225PDBVR 和 TXU0304PWRQ1的功能安全时基故障率。  

此致、

Karishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您访问您感兴趣的芯片的"订单和质量"、请点击"质量、可靠性和封装信息"下的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、但是我没有找到任何与 IEC 62380和 SN 29500的功能安全时基故障(基本故障率)估算相关的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是你所需要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述故障率按技术汇总、并映射到相关的物料器件型号。   它通常源自可靠性测试、例如高温工作寿命(HTOL)和早期故障率(ELFR)测试。

    我对 符合 Siemens Norm SN 29500-2的元件基本故障率(BFR)很感兴趣、 然后通过这些故障率推导功能时基故障率、其中考虑了温度、电压和工作条件等各种因素。

    我希望这可以清除查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karishma:

    非常感谢您的澄清。
    我将在内部 根据 Siemens Norm SN 29500-2检查组件基础故障率(BFR)、并会尽快回复您。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karishma:

    我通过邮件与您联系。
    请让我们继续讨论、以便我们能够帮助您找到合适的解决方案。

    此致、
    Theo