This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TDK HHM1776B3的备选平衡-非平衡变压器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1504823/cc1310-alternate-balun-from-tdk-hhm1776b3

器件型号:CC1310

工具/软件:

你好

是否可以从 TDK 中使用此平衡-非平衡变压器、而不是推荐的变压器(LFB18868MBG9E212和0850BM14E0016)?

它们在外壳尺寸和引脚方面是兼容的。

感谢您的答复。

e2e.ti.com/.../rf_5F00_balun_5F00_hhm1776b3_5F00_en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此平衡-非平衡变压器与 CC13xx 系列不匹配。 这只是一个平衡-非平衡变压器元件、无需任何低通滤波。

    如果您使用此平衡-非平衡变压器、那么我预计输出功率会更低、因为每个端口上只有50 Ω、并且您将需要额外的低通滤波。