This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仅在使用 CCS 时初始化 Wi-SUN CoAP OAD 片外项目

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1505094/wi-sun-coap-oad-offchip-project-only-initializes-when-using-ccs

部件号:LP-EM-CC1354P10

工具/软件:

您好、

我使用的是 OAD 片外工程、我注意到该应用仅在我使用 CCS 中提供的"Debug"或"Flash"选项启动时运行。 如果我按下 LP 上的复位按钮或直接将其连接到 USB-C 电源、则不会初始化。

我仍然没有对 MCUBoot 应用程序进行编程、因为我仍然没有使用 OAD。 这是导致此行为的原因、还是可能存在另一个问题?

谢谢你。

Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您是正确的、这是导致该行为的原因。 调试器在正确的起始矢量启动应用程序、但一旦您希望在没有运行调试会话的情况下重新启动器件、器件就无法在给定的闪存位置找到要运行的应用程序。

    此致、

    Arthur