This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:无法使用 SmartRF Studio 软件发送或接收数据

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1503215/cc1101-data-cannot-be-sent-or-received-using-the-smartrf-studio-software

部件号:CC1101

软件:SmartRF Studio_7-2.28.0

硬件:SmartRF EV0B CC1101

SmarrfEV0B 和 CC1101之间的连接具有 SPI 线、VCC 和 GND

问题:

使用 SmartRF EV0B 连接 CC1101访问软件。 一种配置用于接收、另一种配置用于发送。 但是、测试发现接收器的 Continue RX 窗口中有一个 RSSI 信号、但在 Packet RX 窗口中没有接收到数据。配置参数如下:

  

  1. 什么问题导致了它?
  2. 如何对此类问题进行故障排除。
  3. 是否需要配置任何其他参数?

 

请帮助查看设置、谢谢。

此致、

 

黄朝宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、一级专家已离职。 一旦他们返回,他们将回答你的问题。  

    (*附加的图像也很小、很难阅读)  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    请以更高的分辨率发布图片、很遗憾我看不到它们。

    此致、

    Arthur