This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用来自单独 LAUNCHXL-CC1310的板载 XDS100刷写到定制 CC1310

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1504587/cc1310-flashing-to-custom-cc1310-using-onboard-xds100-from-separate-launchxl-cc1310

器件型号:CC1310

工具/软件:

尊敬的专家:

希望就该问题向客户寻求帮助:

由于限制、客户无法获取独立的 XDS110调试器。 也希望利用 CC1310 LaunchPad 的板载 XDS110调试探针(MSP432)来将固件刷写到定制 PCB 上的第三方 CC1310芯片上。

我们明白需要连接  TMS   TCK  连接到定制 CC1310 JTAG 接口的跳线、然后使用  Code Composer Studio (CCS)  也可用于编程。

您能否证实这种方法在技术上是否可行?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    这种方法没有问题(当然不要忘记 GND 导线、可能还包括3V3)。 MSP432上的 XDS110仍然是 XDS110、只要兼容、就不关心它连接的器件。

    此致、

    Arthur