This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:SPI 速度的额定电压为1.8V - 3.3V

Guru**** 2569145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1504007/cc1314r10-spi-speed-characterized-for-1-8---3-3-v

器件型号:CC1314R10

工具/软件:

我注意到 CC1314R10的最大 SPI 速率从1.8V 一直为12MHz。现在、有必要知道这一点

如果 VCC 始终处于3.0 - 3.3V 范围内并且恰好在限制范围内、则可以实现多大的速率。

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、一级专家已离职。 一旦他们返回,他们将回答你的问题。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    如您所知、我们没有适用于该特定3.0 - 3V 至3V 范围的数字。 我们整体宣布12 MHz 最大值。

    此致、

    Arthur