This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125:RF 参数设置

Guru**** 2562790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1505979/cc1125-cc1125-rf-parameters-settings

部件号:CC1125
主题: CC1175中讨论的其他部件

工具/软件:

TI、您好。

我想使用以下参数设置运行 CC1125。

这是可能的吗?

[参数设置]

・载波频率:235MHz - 240MHz

・比特率:160Kbps

・Ω Rx 滤波器 BW:200kHz

・调制格式:2-FSK

・偏差:60kHz

如果有任何设计注意事项、敬请告知。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的 RXBW 设置可能太窄、因为您 在选择此参数时需要考虑晶体频率误差。 您可以参阅以下应用手册来确定您的应用所需的设置:  SWRA122  (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度间的关系): https://www.ti.com/lit/swra122

    您设计的频段没有特定的参考设计。 建议先从开始  CC112xEM_420_470  (SWRC221):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc221 参考设计、并进行以下应用手册中建议的 BOM 更改:  

    SWRA398  (CC112x/CC1175/CC120x 在274 -320 MHz 频段内的运行): https://www.ti.com/lit/swra398

    这是最接近相关频带的参考设计。

    之后、确定可以使用的 PHY 设置  SmartRF Studio 7:   您的设计中包含 www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO (这样您就可以仅关注射频性能)。

    此致、

    Zack