This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:我是否需要 MSP432才能使 CC1352正常工作

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1500466/cc1352p-do-i-need-msp432-for-cc1352-to-work

器件型号:CC1352P

工具/软件:

尊敬的团队:

我有20个气体传感器节点。每个节点都包含一个气体传感器+ CC1352P。 这些气体传感器节点将与仅包含 CC1352P 的中央节点通信、来自中央节点的数据将转到 PC。

当我检查 CC1352P 的评估板时、它包含  MSP432E401YTPDT。\n\n 我是否可以 knkw 为什么要使用它。CC1352P 能否独立工作?。

所有传感器节点都将处于睡眠状态。中央节点将定期唤醒每个节点并检查数据。

1)我 的系统中是否也需要使用 MSP432E401YTPDT?

下面给出了我的方框图。请告诉我您对此的想法。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    开发板上的 MSP432用于调试 CC1352P。 CC1352P 当然可以独立运行、您的产品上不需要 MSP432!

    您的方框图看起来是一个很好的起点! 根据您的吞吐量、延迟和距离要求、我建议您查看 TI 15.4-Stack。 我们在此处提供了设置您的第一个网络的分步说明:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AchrNsM7a4pBwreGXXho7Q__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    如果您在设计定制电路板时需要更多输入、我建议您查看我们的硬件和 PCB 设计指南:

    https://www.ti.com/lit/swra640 

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Marie

    非常感谢。

    据我所知、CC1352P 的距离为1km 至5km、数据速率高达4Mbps。 请确认

    我的问题是、在农村和城市地区、我是否可以得到1公里至5公里的距离。

    此致

    Hari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不会得到具有高数据速率的土地范围。 我建议您使用 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 来体验一下可能发生的事情。 这在很大程度上不依赖于芯片、这是物理特性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在很大程度上不依赖于芯片、这是物理特性。

    请耐心解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    所得到的范围由物理定律决定,特别是射频波。 您可以看到不同芯片之间的一些差异、用它们的灵敏度数字表示、但变化很小。

    对于4Mbps PHY、您可能无法实现1km 或5km 的传输距离。  

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    非常感谢。

    对于1km 范围、我可以期望的最佳速度是多少。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我建议您使用 "幽灵"链接的距离估算器; https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR  

    您可以在此处输入参数并查看各种 PHY 和数据速率的估算范围。

    谢谢、

    Marie H