This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:uniflash 加载/闪存固件失败--状态0x3cd0143c

Guru**** 2574525 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1506672/cc1314r10-uniflash-load-flash-firmware-fail---status-0x3cd0143c

器件型号:CC1314R10
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 E2E:

我们使用 XDS110 JTAG 连接到 cc1314芯片并执行固件闪存

我们有一个 golden .hex 文件 、可以从 CCS 和在线 uniflash 加载/刷写

但脱机 uniflash 版本中失败:9.1.0.5175带有以下错误代码

[错误] Cortex-M33_0:文件加载程序:存储器写入失败:状态0x3cd0143c:目标闪存加载程序未返回任何状态。 未知错误!

请帮助说明,我们需要在 生产线上使用离线 uniflash

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    我们意识到这一问题。 权变措施、您可以使用 Uniflash 9.0.0。

    此致、

    Arthur