This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Alphasense PIDX-A-040与 CC1352P ADC 的连接

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1506214/cc1352p-alphasense-pidx-a-040-interfacing-with-cc1352p-adc

器件型号:CC1352P

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要将 IDX-A-040 与 CC1352P ADC 连接。

该传感器的输出电压在40mV 至2.85V 范围内变化。

我是否可以将输出直接连接到 CC1352P 的 ADC。

还是在 ADC 之前需要抗混叠滤波器。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    只要 CC1352P VDDS 电源超过2.85V、您就可以将传感器输出直接连接到器件:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    非常感谢。

    我是否知道 CC1352P.Datasheet 的典型 VDDS 仅为最小值和最大值。我没有看到典型值。

    我是否需要抗混叠滤波器。

    如果没有、我应该在 ADC 输入和传感器输出之间保持一个100 Ω 电阻器。我的意图是对 ADC 输入提供保护。

    请分享您的想法

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的评估套件 LAUNCHXL-CC1352P1上、我们以3.3.3V 的 VDDS 值运行 CC1352P

    从传感器的数据表中可以看出、我们似乎不需要保护、但您仍然可以在必要时放置电阻器封装。 至于抗混叠滤波器、我认为您必须咨询传感器制造商或自己进行评估。

    此致、

    Arthur