This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:启用并设置更低的 TX 功率时是否会导致射频性能下降?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1500506/cc1312r7-any-rf-performance-degradation-in-enabling-force-vddr-and-set-lower-tx-power

器件型号:CC1312R7

工具/软件:

尊敬的团队:

当我在.syscfg GUI 菜单中启用"Force VDDR_"并将 TX Power 设置为12.5dBm (或更低)时、会显示以下算法。

"所选 TX 功率需要强制禁用器件配置中的 VDDR、否则输出功率可能是错误的、电流消耗过高。"

您能否澄清一下、此设置的唯一问题是偏离设定的输出功率和增加的电流消耗? 我们是否应该了解其他潜在的问题?

我调查的背景是、我们的器件需要支持14dBm 的输出功率 、同时还能够 在 某些情况 下(例如在 不同回归下运行时)降低输出功率。

谢谢、

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsu:

    "强制 VDDR_"仅针对+14dBm 设置进行了表征、因此存在的风险是、它没有进行过广泛的测试。 但是、您列出的两个潜在问题将是主要问题。

    我正在仔细检查建议的方法是什么,你要做什么,并将旨在答复更多的细节下周二下周。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的及时回复!

    是否对此有任何更新? 是否有任何推荐的方法?

    Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsu:

    我一直在关注这一点,但不幸的 是,我的同事谁最有能力提供一个明确的答案是在复活节假期(这是一个全国性的假期)。 我必须在下半个星期提供答复--对拖延表示歉意。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsu:

    通过询问几位同事、没有一种方法可以在运行时更改"强制 VDDR "设置(Sid 在以下主题中也讨论了这一点: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1197426/lp-cc1312r7-ccfg-configuration-modification-after-board-boot )。

    与以前一样、针对较低功耗设置启用 VDDR 升压尚未经过广泛测试、但主要风险是您在初始文章中确定的风险(与设定输出功率的偏差和电流消耗的增加)。

    如果您需要的 PA 表设置与目标设置的偏差较小、可以按照中所述的步骤调整您的设计的 PA 表设置  第10款 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640

    此致、

    Zack