This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:确认4FSK 配置

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1508172/cc1312r-confirm-4fsk-config

器件型号:CC1312R

工具/软件:

我们现在已经准备好在发展的下一步..

我只是想得到一个确认,如果我想去4FSK,我唯一需要修改的是 fecMode = 9。 提到的速率是象征性的,所以我的假设

这是否通过启用4FSK、位速率会翻倍(尽管不用于前导码和(同步??))、但对于有效载荷也是如此。 其他因素

2FSK 的设置正确、这应该会产生有效的4FSK。 我还必须减少偏差、因为它是根据内部符号计算得出的。

对吗???

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    这是一个国庆节、因此(有用的)答复将推迟到5月2日。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    是的、位速率翻倍。

    您还需要重新优化许多设置、请参阅  SWRA682  (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682

    关于偏差、具体来说:

    对于内部符号、调制指数应>= 1/3。 较低的调制指数会显著降低灵敏度。

    您是否能够共享您的目标 PHY (数据速率等)?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然我可以分享这些内容、它们基本上与1Mbps 私有示例相同。  我会检查并返回这里。 有一点可能不同、那就是 RXBW 要低一级、因为我知道 bw 是相关的

    而我已经移动了*更高*。 将共享...

    Gullik