This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3片上调试启用

Guru**** 2569865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459269/cc1311p3-cc1311p3-on-chip-debug-enable

器件型号:CC1311P3

工具/软件:

我们正在调试模式下尝试使用 Code Composer Studio 访问 CC1311P3芯片、但会收到"Cannot run target CPU error -2134"。 我们能够使用相同的项目源代码来使用 LaunchPad 进行调试、

如果片上器件需要不同的设置、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,但我不明白你在问什么。

    您是否创建了自己的硬件、但无法调试/下载代码、而您可以使用 LP?

    什么是"片上器件"?

    如果您自己设计了硬件、您使用了什么参考设计?

    还指定您使用的 SDK 版本、要尝试调试的示例以及要使用的工具(和版本)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是我们自己的硬件、我们遵循了 CC1311参考设计(LAUNCHXL-CC1352P-4)。 我们通过移除板载 MCU (MSP432E401YTPDT)及其电路进行了定制、我们将 CC1311 JTAG 直接分配到了接头上。 其他电路与参考相同。
    使用的工具:Code Composer Studio v12
    SDK 版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

    我们已在示例工程"uart2echo_LP_CC1311P3_freertos_gcc"的器件配置中启用了"强制 VDD"。 通过此设置、我们能够解决上述问题。
    请帮助我们了解这可能产生的影响、并确认是否需要此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请告知我们上述查询中提到的力 VDDR 的影响。

    此外、我们还计划将以下配置与 CC1311P3配合使用。 请告知我们适用于相同器件的射频可配置选项。

    FEC: 1/2速率卷积编码

    前导码(4字节):AAAAAAAA

    同步字(4字节):91D391D3

    美白:如 CC1110中所示已启用

    偏差: 3.707866 kHz

    信道间隔: 363372.8027

    曼彻斯特编码:已禁用

    调制: 2-FSK

    中心频率: 400.2 MHz 和450.1 MHz

    如果频率:158.203 kHz

    频率偏移: 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    更改 VDDR 不应 影响调试功能。 可能是 VDDR 处于阈值的极限、并强制 VDDR 可以通过增大 VDDR 来解决该问题。

    在设计中是否有任何外部电路连接到 VDDR?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RGW、

    根据参考原理图、我们没有任何外部电路连接到 IC 直流/直流转换器。

    您是否还可以查看和评论 CC1311中的以下配置可能性。

    FEC: 1/2速率卷积编码

    前导码(4字节):AAAAAAAA

    同步字(4字节):91D391D3

    美白:如 CC1110中所示已启用

    偏差: 3.707866 kHz

    信道间隔: 363372.8027

    曼彻斯特编码:已禁用

    调制: 2-FSK

    中心频率: 400.2 MHz 和450.1 MHz

    如果频率:158.203 kHz

    频率偏移: 0

    谢谢、

    主题四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否更新上述查询、我们目前暂不可用。

    谢谢、

    主题四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    我看到此主题未标记为已解决。

    请您可以使用更新后的问题创建一个新主题、以便我可以为您跟进此问题吗?

    此致、

    Zack