This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:无线电时序配置文件

Guru**** 2502395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1510119/lp-cc1352p7-radio-timing-profiles

器件型号:LP-CC1352P7

工具/软件:

您好、我的朋友、我正在尝试从时间和能耗方面对无线电性能进行评测。
我翻阅了技术参考手册、但找不到有关此问题的任何文档。
例如、对讲机预热所消耗的电流或电荷量(如晶体上升...)或对讲机内核需要多少时间来准备接收数据包。
所以,我决定运行一堆实验来表征无线电的行为。
在这一行、我有两个主要的 RX 配置文件、需要对它们进行更多的说明。


以下是配置文件:

左侧配置文件是当 RX 打开时、右侧配置文件是当无线电接收到数据包并且随后关闭无线电时。  
注意:在专有模式下、发送的数据包具有128字节的有效载荷。

例如、我想解析并重述这两个方面、我想知道
1.如果这些趋势取决于数据速率或任何其他配置,如果是,主要参数是什么以及它们如何影响它?
2.在预热阶段的哪个点,左侧的配置文件,射频内核将能够成功接收、解调并将数据包存储到缓冲区中?

谢谢。