This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:I2C_transferTimeout ()在 SCL 保持低电平时从不返回-计划在 SDK 中修复?

Guru**** 2562790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1510592/cc1312r7-i2c_transfertimeout-never-returns-when-scl-held-low---plans-to-fix-in-sdk

器件型号:CC1312R7

工具/软件:

使用最新的 CoreSDK  8.30.02.00时、我们已在 I2C_transferTimeout ()中遇到问题、即当 SCL 从外部保持为低电平时、该函数永远不会返回。  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1269552/cc2642r-cc2642-i2c-calling-i2c_transfertimeout-interface-will-not-exit 和 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1288974/cc3235modasf-i2c-when-scl-is-stuck-low-i2c_transfertimeout-never-returns/4916513中介绍了此问题以及一种解决方法 

我们更喜欢使用预构建的 CoreSDK、因此我想问是否有计划在即将发布的 CoreSDK 版本中包含权变措施或其他修复程序? 如果是、是哪个版本?

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    否、我们将这视为 I2C 驱动器的预期行为、我们不计划更改它。 正如您所指出的、您可以引入 I2C 源文件并实施权变措施。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清