This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EM-169-RD:寄存器因芯片而异

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1509228/cc1120em-169-rd-register-changes-from-chip-to-chip

部件号:CC1120EM-169-RD
主题中讨论的其他部件:CC1200CC1120

工具/软件:

尽管我最终打算使用 CC1200、但我一直使用 CC1120进行开发。 这是使用特定频率的结果。 这两个芯片应该引脚兼容、但它们显然在寄存器级别不兼容。 当然、这是预料之中的、但我想知道是否有人有已更改、添加或删除内容的列表。 我不知道差异有多远、需要经历相当多的变化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    很遗憾、我们没有在这些器件之间迁移的移植指南或类似指南。

    请注意、两者使用相同的 SPI 接口、8位寄存器、128 B 数据包 FIFO 和支持的选通命令是相同的。

    对于您使用的特定寄存器、需要根据用户指南获取新地址。 如果您有任何问题、请联系。

    https://www.ti.com/lit/swru346

    谢谢、

    Marie H