This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:Re:射频收发器 IC 产品对频带的建议

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1509176/cc1110-cc1111-re-rf-transceiver-ic-product-suggestion-for-frequnecy-bands

部件号:CC1110-CC1111

工具/软件:

您好、

请建议使用任何支持较小频带的收发器 IC 在调谐模式下工作。

TX 波段- 121.5 MHz 、243 MHz、406 MHz

RX 频带- 121.5 MHz、243 MHz。

收发器 IC 应支持串行器/解串器、UART、SPI 等数字接口

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、在撰写本文时、我们不提供支持这些频段的收发器。

    此致、

    Zack