This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:实际使用了哪个 FreerRtosConfig.h?

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1512035/lp-em-cc1314r10-which-freerrtosconfig-h-is-actually-used

部件号:LP-EM-CC1314R10
主题中讨论的其他器件:CC1314R10SysConfig

工具/软件:

是否应该在此论坛中提出有关 FreeRTOS 的问题、或者应该在 CCS 论坛中提出问题?

我正在尝试确定节拍率、这看起来像是所使用的配置       debug/syscfg/FreeRTOSConfig.h、显示了  

#define configTICK_RATE_Hz (1000UL)

这是正确的、如何更改? 我希望*基本*计时环路具有10us 的分辨率。 是否需要许多相关文件

一个变化? 由于我的"原始 nortos"循环设法在典型的17us 内轮询所有内容,它似乎只是保持系统节拍

可以在更短的时间内轻松完成...

我想、参与"移植"/"适应 CC1314R10 "的人员必须回答这些详细信息。

此致、

Gullik



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    对此有很多依赖关系、例如电源驱动器。
    恐怕更改值时性能会变差。

    您是否已经了解了适用于您的用例的所有 SysConfig 设置?

    此致、
    Theo