This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:无线 M 总线堆栈的 SF 串行 CLI 链路断开

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, WMBUS, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1513050/launchxl-cc1352r1-sf-serial-cli-link-broken-for-wireless-m-bus-stack

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352R、 WMBUS、 CC1350

工具/软件:

你(们)好

我们有 CC1352R LaunchPad。

我已通过以下链接下载无线 M 总线堆栈

https://www.ti.com/tool/WMBUS

我们要将 CC1352 Lanchpad 用作收集器、已刷写了二进制文件"Serial_CC1352_collector_C2.hex"

安装后、文档部分提到"sfserial CLI"、将其用作调制解调器、但 CLI 链接已损坏、如下所示

https://github.com/stackforce/serial-cli/

没有这个、我认为在串行模式下无法将 LaunchPad 用作调制解调器。

请申请 TI 专家分享该链接。

提前感谢。

此致

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    这是由 Stackforce 维护的存储库。
    请联系他们的支持。

    此致、
    Theo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo

    我联系过他们、但他们不提供支持、他们提到 TI 拥有此堆栈变体。

    如果没有 sfserial CLI、TI 在串行模式下提供的整个 WMBUS 堆栈将无法使用、因为我们没有该实用程序。

    会要求您的团队与他们联系并获取用户信息、因为所有 TI 开发人员都会同样处理这个问题。

    甚至 CC1350 SDK 也面临同样的问题。

    没有 CLI 实用程序、我们就无法使用当前 SDK 继续设计 wmbus 解决方案。 它是无规则的。

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayasathy:

    我知道这会使您的开发变得非常不切实际。 理论上、您可以使用串行接口文档并实现您自己的主机。  

    遗憾的是、我们没有为 CC13xx 客户启用此工具的免费方法。

    谢谢、

    Marie H