This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310在单个设计中多个频率范围

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1512578/cc1310-cc1310-multiple-frequency-range-in-a-single-design

器件型号:CC1310

工具/软件:

你(们)好

我们正在为一个新项目评估 CC1310。 此工程需要在三个范围内工作:

  1. 仅319.5 MHz、OOK、Rx
  2. 仅345 MHz、OOK、Rx
  3. 433 MHz、OOK、可能是 RX+TX

为 CC1310设计一个定制平衡-非平衡变压器(使用分立式元件、而不是 IPC)来充分支持所有三个范围是否可行?  

谨致问候、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasyl:

    请参阅: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1414467/c 

    当然、可以设计一个定制平衡-非平衡变压器、该平衡-非平衡变压器支持所有三个频带且具有出色性能、但这需要重新设计匹配网络和布局(可能非常显著)。 建议首先使用上面链接的主题中概述的步骤来遵循低风险方法、以便为您提供基准性能-您可能会发现这是可以接受的。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack、感谢您的快速答复。

    这个较旧的主题建议使用433 MHz 进行315 MHz 操作。 我相信我们可以 修改 LAUNCHXL-CC1310并对其进行测试。

    但是、下一步需要进行微调。 您是否有任何包含详细调优过程的应用手册? 比如 用于天线的 SWRA726、但重点是平衡-非平衡变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasyl:

    不幸的是、没有;根据您现有的工具、您可以通过许多方法来解决此问题。

    您是否可以使用 EDA 工具(如 Keysight ADS 或 AWR Microwave Office)来模拟射频路径?

    您还可以考虑使用中概述的过程为315 MHz 运行测试不同的 PA 表设置  第10款 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 -您可能会发现对于315 MHz 操作、有更优的 PA 表设置。 但是、为了保证这一点的可靠性、您需要对相当多的设备进行测试。

    此致、

    Zack