This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:IC 到 IC 输出功率和灵敏度的变化

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1509192/cc1101-ic-to-ic-variation-in-output-power-and-sensitivity

部件号:CC1101

工具/软件:

您好:

我们已完成对器件使用此 IC 的测试、并对结果感到满意。 我们现在希望将此产品用于大规模生产。

查看数据表后、我们注意到了输出功率随温度变化而出现的指定变化。 假设在25°C 的测试环境和433 MHz 的工作频率 下、您能阐明不同 IC 的输出功率和灵敏度的预期变化吗? 此外、这种变化是由设计保证的、还是在大规模生产过程中进行了测试?

提前感谢您的支持。

此致、

Ruth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruth:

    对延迟深表歉意、但我们正在检索相关的表征数据。

    除了数据表信息、我们无法在 E2E 上公开分享它-您可以接受我的朋友的申请并提供电子邮件地址吗? 我会将该线程标记为"已解决"。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的答复、我已接受您的请求。 电子邮件: ruth@epcisafety.com 

    此致、

    Ruth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将此标记为"已解决"、因为我已私下回复。
    此致、

    Zack