This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:54-25标准要求

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1514471/cc1314r10-54-25-standard-requirements

器件型号:CC1314R10

工具/软件:

尊敬的 TI:

我的公司负责开发火灾报警系统(烟雾传感器和收集器)。

使用的设置:
堆栈15.4
模式:非信标

使用的硬件和软件:
HW 收集器-使用 CC1314R10 RGZ 的定制电路板
硬件传感器-采用 CC1310F128的定制板
SW 收集器-自定义、基于 simplelink_cc13xx_SDK 中的收集器示例
SW 传感器-自定义、基于 simplelink_cc13x0_SDK 中的传感器示例

我们目前需要帮助、因为54-25标准(专门用于火灾探测和火灾报警系统)要求:
-每一个 RF 连接的组件,要通过一个单独的识别码来识别。
-连接到一个系统的 RF 连接组件不能被另一个系统接受。
-我们公司需要提供必要的文件来评估这一要求。
-射频连接组件被识别并被接受为属于同一系统制造商意外接收的另一系统的概率应小于1:1000 000。

我们知道在示例中、系统(传感器-收集器)在内部使用较短地址工作、在某些情况下使用扩展地址(IEEE 802.15.4)。
您能否帮助我们提供我们可以用来向认证组织证明符合标准要求的信息或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veselin:

    关于软件文档、我们通常有软件产品简介和用户指南。

    但您提到的要点也取决于 在 我们的软件栈之上设置的应用。  

    您能否更详细地解释一下需要哪些文档、或者您是否需要执行某个测试、以便我能够更好地了解我们如何为您提供帮助?

    此致、
    Theo