This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1354P10 SimpleLink

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1514525/cc1354p10-cc1354p10-simplelink

部件号:CC1354P10

工具/软件:

我有一个应用程序、用于需要对工业应用中的84个交换机位置进行无线监控的客户端。  目前、这些开关通过与 PLC 的有线连接进行监控、但系统中的电线通常是断开的、因此已针对此应用申请了无线系统。

 CC1354P10 SimpleLink 系统将在902到928 MHz 带宽范围内运行、并且29个节点的天线可以放置在金属机柜顶部、以便不会阻塞信号。  29个节点包括28个节点、每个节点需要将每个节点的三个开关的状态传输到中央接收器(即系统中的第29个节点)。

因此、我能否与应用工程师会面、讨论 CC1354P10 SimpleLink 系统是否可用于该工业应用、或者该应用是否需要另一个 TI 系统。  请应用工程师使用以下信息与我联系。

恭敬地说:

Scott

斯科特·贝斯特
西伯利亚科学公司
1-270-228-4901 office
scott_best@sibersci.com 电子邮件
https://sibersci.com/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我 通过 电子邮件与您联系。

    此致、
    Theo