This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:Toad CRC 失败-已解决!

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1505752/cc1312psip-toad-crc-fail---solved

器件型号:CC1312PSIP

工具/软件:

您好、

我相信我已经修复了这个问题,并在 CRC32.c :CRC32_calc ()中发现了一个错误;

该选项在通过内部闪存运行时不执行正确的 CRC。 传感器上 ToAD 过程的第一部分会检查内部闪存的 CRC、以确保其与发送到 ToAD 标头中的 CRC 相匹配。 此时我的代码失败。

这是适用于我的修改后的代码。 我将"offset"更改为不包含在 CRC32_memcpy ()中,但在 解析数据以创建 CRC 时包含在其中。

我可以重写它,这样它将接受 CRC32_memcpy ()的偏移量,否则,如果偏移量大于 CRC 缓冲区中读取的值,它可能会失败。 现在、我添加了一项检查、如果偏移量过大、该检查会返回误差。 功能比较全面。

uint32_t CRC32_calc(uint8_t page, uint32_t pageSize, uint16_t offset, uint32_t len, bool useExtFl)
{
    uint8_t pageIdx;
    uint8_t pageBeg = page;
    uint8_t pageEnd;
    uint16_t numBytesInLastPg;
    uint32_t temp1 = pageSize, temp2, crc = 0;
    uint16_t oset = 0;
    uint8_t bufNum;

    /* Check for invalid length */
    if((len == 0) || (len == 0xFFFFFFFF) ||
       (useExtFl == true && len > EFL_FLASH_SIZE) ||
       (useExtFl == false && len > (MAX_ONCHIP_FLASH_PAGES*INTFLASH_PAGE_SIZE)) ||
       (offset > (CRC32_BUF_SZ - 1 - IMG_DATA_OFFSET)))
    {
        return crc;
    }
    /* Read first page of the image into the buffer. */
    if(!useExtFl)
    {
        CRC32_memCpy(crcBuf, (uint8_t *)(page * pageSize) /* + offset */, CRC32_BUF_SZ);
    }
    else
    {
        readFlashPg(page, 0, crcBuf, CRC32_BUF_SZ);
    }

    pageEnd = ((len - 1) / (pageSize) + pageBeg);

    /* Determine the number of bytes in the last page */
    numBytesInLastPg = ((len - 1) % pageSize) + 1;

    crc = 0xFFFFFFFF;

    /* Read over image pages. */
    for (pageIdx = pageBeg; pageIdx <= pageEnd; pageIdx++)
    {
        uint8_t numBufInCurPg;

        /* Find the number of buffers within this page */
        if(pageIdx == pageEnd)
        {
            /* Number of bytes divided by buf_sz is the number of buffers */
            numBufInCurPg = numBytesInLastPg / CRC32_BUF_SZ;

            /* Round up a buffer if a partial buffer must be used */
            if(numBytesInLastPg % CRC32_BUF_SZ != 0)
            {
                numBufInCurPg++;
            }
        }
        else
        {
            /* Note this requires that pageSize is an integer multiple of
              CRC32_BUF_SZ */
            numBufInCurPg = pageSize / CRC32_BUF_SZ;
        }
        /* Read over buffers within each page */
        for(bufNum = 0; bufNum < numBufInCurPg; bufNum++)
        {
            /* Find ending offset in bytes last buffer. */
            uint16_t osetEnd;
            /* Calculate the ending offset for this buffer */
            if(bufNum == (numBufInCurPg - 1) && pageIdx == pageEnd)
            {
                if(numBytesInLastPg % CRC32_BUF_SZ != 0)
                {
                    osetEnd = (numBytesInLastPg % CRC32_BUF_SZ );
                }
                else
                {
                    osetEnd = CRC32_BUF_SZ;
                }
            }
            else
            {
                osetEnd = CRC32_BUF_SZ;
            }

            /* Read over all flash words in a buffer, excluding the CRC section
             * of the first page and all bytes after the remainder bytes in the
             * last buffer
             */
            for (oset = ((pageIdx == pageBeg && bufNum == 0) ? (IMG_DATA_OFFSET + offset): 0);
                     oset < osetEnd;
                     oset++)
            {
                temp1 = (crc >> 8) & 0x00FFFFFFL;
                temp2 = CRC32_value(((uint32_t)crc ^ crcBuf[oset]) & 0xFF);
                crc = temp1 ^ temp2;
            }

            /* Read data into the next buffer */
            if(!useExtFl)
            {
                CRC32_memCpy(crcBuf, (uint8_t *)((pageIdx*pageSize) + /*offset + */ ((bufNum + 1)*CRC32_BUF_SZ)),
                        CRC32_BUF_SZ);
            }
            else
            {
                /* Check to see    if the next buffer is on the next page */
                if(bufNum    == (numBufInCurPg - 1))
                {
                    readFlashPg((pageIdx + 1), 0, crcBuf, CRC32_BUF_SZ);
                }
                else
                {
                    readFlashPg(pageIdx, ((bufNum + 1)*CRC32_BUF_SZ), crcBuf,
                                      CRC32_BUF_SZ);
                }
            }
        } /* for(uint8_t bufNum = 0; bufNum < numBufInCurPg; bufNum++) */
    } /* for (uint8_t pageIdx = pageBeg; pageIdx <= pageEnd; pageIdx++) */

    /* XOR CRC with all bits on */
    crc = crc ^ 0xFFFFFFFF;
    return(crc);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    错误也发生在其他编译器中吗? 假设您现在正在使用 ticlang、它是否也在 gcc 中发生?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、它与编译器无关。 可以通过读取错误所在的代码来查看。 问题在于、在内部(外部正常)闪存内容中加载的偏移量会跳过最多偏移量的数据、但 CRC 循环预计会从存储器的开头开始、因为它添加了自己的偏移量。 所有的事情都需要重写,以诚实。 我注意到本论坛上的几个旧帖子在使用 Turbo OAD 时存在 CRC 问题。 这可能是原因。  

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    我看到我们已经在内部就该主题进行了一些正在进行的工作、我也已通知 Toad 所有者您的修复。

    此致、

    Arthur