This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:引脚17电压

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1515765/cc1200-pin-17-voltage

部件号:CC1200

工具/软件:

您好:

我对运行868MHz 时的 CC1200有疑问:

  1. 引脚17 (PA)的直流电压 通过串联电阻 R171 (10欧姆)馈电、这是为了降低引脚17的电压、对吗? 如果是、如果我使用的 VDD 为3V、还是应该更改它、或者保持与基准电路相同的电阻?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayan、

    您 应遵循3V VDD 的参考设计。