This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:为 CC1110请求 IBIS 模型、.XML、.PDN 文件

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1515912/cc1110-cc1111-request-for-ibis-model-xml-pdn-files-for-cc1110

部件号:CC1110-CC1111

工具/软件:

您好的团队、  

        我正在使用此 IC、需要 IBIS 模型和其他针对.XML、.PDN 文件进行 SI 和 PI 分析。 我确实通过谷歌和网站,但我不能找到它们。 您能指导我如何获取这些文件或共享文件吗? 希望得到积极的回应。 提前感谢。

此致  

Sai Charan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    遗憾的是、我们不提供该 IC 的 IBIS 模型。

    可用的设计文件是在数据表的参考文献部分中链接的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、感谢您的答复。 我正在将此 IC 用作我工程的一部分、希望对此执行 SI 仿真、想要询问您是否有其他方法可以在没有 IBIS 模型的情况下实现该目的、因此为我的应用执行此操作非常重要。 请也告诉我任何其他方式