This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:TX 反向功率测量

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1511172/cc1311p3-tx-reverse-power-measurement

器件型号:CC1311P3

工具/软件:

您好、

我们想知道回读 TX 路径中观察到的反向功率的可能方法。

请告知我们是否可以使用任何内置命令/其他机制来回读配置的给定传输功率的反向功率。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有内置解决方案;它需要一个外部电路进行设计、我们对此没有研究。

    满足这一要求的应用是什么? 它可能有一个替代方案,你正在努力实现什么。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的要求是将 TX 正向和 TX 反向功率作为应用实体的运行状况指标报告。

    请建议实现相同目标所需的外部电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在下周晚些时候休假-我已与同事分享这一点、以防他们在此期间作出贡献。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    您不清楚在这里要实现什么。 您是否正在寻找功率检测器或尝试检测 Tx 不匹配的水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RGW、

    我们正在尝试检测 TX 不匹配程度以及在 RFIC 端观察到的 TX 路径上的任何反向电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么不通过测量电流消耗来间接实现这一点?

    如果您使用天线端口上的纯50欧姆负载作为基准来测量电流消耗、则使用匹配的天线进行测量。 这两个测量值将给出匹配条件下的电流消耗。

    然后、如果您特意调整天线、您应该会看到电流消耗的变化。