This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101RGPR 900m 天线报告。 您能否检查是否提供给客户? 谢谢你。

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1513572/cc1101-cc1101rgpr-900m-antenna-report-could-you-please-check-if-it-is-provided-to-the-customer-thank-you

部件号:CC1101

工具/软件:

您好 TI 团队、

CC1101RGPR 900m 天线报告。 您能否检查是否提供给客户? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    有许多不同的天线可用于 CC1101。  

    有关更多信息、请参阅天线快速选择指南: https://www.ti.com/lit/swra351

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW、

    客户已使用 CC1101、选择了900m 的天线。 该项目已大规模生产。 由于客户的产品需要认证、现在需要 CC1101 900m 天线的测试报告才能对客户的整个机器产品进行认证。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户需要准确指定使用哪种天线作为起点。

    此致、

    Zack