This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:使用 Tx CW 波形和温度斜升时的频率漂移或失锁

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1517040/cc1354p10-frequency-drift-or-loss-of-lock-when-using-tx-cw-wave-and-temperature-ramping

部件号:CC1354P10

工具/软件:

在测试868.3MHz 时、我们观察到 CW 波上出现较大的频率漂移、有时高达500kHz-1MHz、以及(在频谱分析仪上)失锁情况。

观察结果:

1、如果 Tx CW 波在0°C 下生成,则始终稳定在868.3Mhz 的5kz 范围内

2.如果在50°C 下产生 CW 波  ,则始终稳定在868.3Mhz 的5kz 范围内

3.如果  在0°C 时产生 CW 波,则环境温度 室发生变化  ,并在大约15-20分钟后变回50C 单位频率可能会如上所述漂移(有时并不总是)

4、在条件3下,将温度降低到较低的起点,使其恢复到正确的频率并在 SA 上稳定锁定。

5.在情况3下,硬复位或合成器重新编程会使其恢复锁定和正确的频率。

在进入该 TX 恒定载波模式时、我们会初始化合成器编程一次、该编程仅用于批准测试。

问题:

1.什么可能导致上述情况,什么似乎失去锁?

2. cc1354p10是否能够在低温下初始化一次,然后在温度变化后逐渐升高时保持合成器锁定??. 那么合成器在整个温度范围内的动态锁定范围是多少??

3.任何其他的评论,什么可能导致这个问题?