This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:Rx/TX 阻抗

Guru**** 2645515 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1518372/launchxl-cc1312r1-rx-tx-impedance

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具/软件:

您能告诉我  LAUNCHXL-CC1312R1在 RX 和 TX 模式下的阻抗吗?

我想将它与 从 LAUNCHXL-CC1312R1复制的原型 PWB 进行比较。

其阻抗为 TX 中的75+J0、RX 中的14+J9。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有告知频率是924.0MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我应该通知测量阻抗的点。

    它的重点是安装在 J7上的 C37并移除了 C36。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我应该通知测量阻抗的点。

    它的重点是安装在 J7上的 C37并移除了 C36。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们倾向于推广参考设计、而不是指定芯片希望看到的负载和源阻抗。  

    提供基波负载阻抗只是设计滤波器网络时应考虑的一个参数。 多年来、我们多次与客户进行过这种讨论、仅通过共轭匹配仿真和频率滤波仿真很少有改进。

    在924 MHz 处提供阻抗并不是理想方法。 即使您具有不同的 PCB 层叠、也仍会将参考设计用作基础设计。

    使用原型测量的最大输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我衷心感谢你的答复。

    由于其阻抗(75+J0 Ω)、TX 电源正常。 我将 TX 功率参数设置为12.5dBm、

    原型板 TX 功率为12dBm。

    我想知道 RX (14+J9欧姆)的阻抗是否正确。

    如果920MHz 和928MHz 之间的频率受限、是否有更多合适的匹配元件值? 如果可能存在合适的值、请告诉我找到它们的步骤吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否测量了 RX 灵敏度? 如果它 接近数据表性能、那么您可以通过进一步调优获得最小(如果有)改进。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未测量到 RX 灵敏度。

    我将确认、原型阻抗接近  LAUNCHXL-CC1312R1。