This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何获取环境的 RSSI (干扰检测)

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1518758/cc1352p-how-to-get-rssi-of-the-environment-jamming-detection

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他部件: CC1120

工具/软件:

您好、

我们的网关将 每两秒检查一次环境的 RSSI。 我们以前使用 CC1120、现在尝试用 cc1352P 替换它。 当我们使用 CC1120时、我们可以通过直接读取寄存器来获取 RSSI (无论信号是数据包模式还是连续模式)、但我们不知道如何使用 CC1352P 来实现。 我尝试使用 RF_getRssi (我的程序如下所示)、但它不适用于数据包模式、并且在更改 TX 功率(studio 7)时获得相同的 RSSI。 请告诉我们如何使用 CC1352P 进行设置

SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13

cmdHandle = RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdRxTest、RF_PriorityNormal、NULL、0);

RSSI_VALUE = RF_GET_RSSI_ERROR_VAL;

应该做

CPUdelay (12000);//延迟1毫秒
RSSI_VALUE = RF_getRssi (rfHandle);
} while (RSSI_VALUE =RF_GET_RSSI_ERROR_VAL);

RF_CancelCmd (rfHandle、cmdHandle、0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获取 RSSI 值、必须首先将无线电置于 RX 模式。

    为此、您可以先发布 CMD_RX_TEST、然后 等待 RX 命令处于活动状态(STATUS = 2)、然后尝试读取 RSSI

    Siri