This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:在中国台湾使用15.4 Stack 的频带是什么?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1517767/cc1312r-what-frequency-band-to-use-15-4-stack-in-taiwan

器件型号:CC1312R

工具/软件:

您好、

我正在探索在美国境外使用 CC13XX 无线电的可能性。 一个目标地区是台湾。 似乎在 SDK v8.30中、仅支持3种法规类型:FCC、ETSI、ARIB。 是否有有关如何在美国境外使用 SimpleLink 无线电的应用手册?

请提供建议。

谢谢、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    中国台湾遵循915 MHz 与美国(902 -928 MHz)类似的"USD" ISM 频带范围。 通常、中国台湾的工作频率通常设置在920 MHz 到925 MHz 之间。

    此致、

      Richard