This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:CCS driverlib 的预编译版本在 SDK 中不可用

Guru**** 2648975 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1522331/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-pre-compiled-version-of-ccs-driverlib-is-not-available-in-sdk

器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

工具/软件:

您好!

我目前正在努力实现一个工程的可移植性、该工程从之前的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 版本(3.10.1.11)到最新的版本(8.30.01.01)。

此工程是在 Code Composer Studio 版本 11.1.0.00011 (现已移植到 20.2.0)上开发的。

我注意到、SDK 中不再提供预编译的 driverlib 版本(适用于 CCS)。

它以前位于:${PATH_TO_SDK_ROOT}/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/bin/ccs 但现在 ccs缺少目录。 它是包含它的最后一个版本  7.10.02.23.

我想知道这一变化是否有原因。 是否有使用 driverlib 的最新替代方案?
如果没有、您能告诉我如何获取或自己编译库吗?

此致、

来自 Echo54的 Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    实际上、借助最新的 SDK、我们支持以下编译器:

    • ticlang
    • IAR
    • GCC

    我们不再支持旧的 CCS 编译器。 但是、我们仍然为上述编译器提供了预编译的 driverlib 库。  

    例如、ticlang 可使用以下二进制文件:C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01\source\ti\devices\cc13x2_cc26x2\driverlib\bin\ticlang

    此致、

    Arthur