This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101RGPR 校准

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1522218/cc1101-cc1101rgpr-calibration

部件号:CC1101

工具/软件:

您好 TI 团队、

请问、校准 CC1101RGPR (作为独立的 PCBA)后、它是否必须与相应的主板配对才能使用? 校准参数是否需要写入主板 MCU 的配置程序才能生效?

校准参数(例如频率偏移、功率计)需要通过 SPI 写入寄存器、并且这些参数绑定到主板硬件。 更换主板时是否需要重新校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1101只是没有任何 MCU 内核的收发器、因此、它永远不会是独立的设计。 如果这是要与主板上的另一台对讲机通信、则两台对讲机必须配置相同的 PHY 配置、这一点很重要。