This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:"txPower"在 smartrf_settings.c 中、是否存在手动?设置

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1521496/cc1310-txpower-in-smartrf_settings-c-is-there-are-setting-manual

器件型号:CC1310

工具/软件:

我要更改 smartrf_settings.c 中的参数"txPower"以减少杂散

在"SmartRF Studio 7"下、当频率设置为315MHz 时、 smartrf_settings.c 中的"txPower" 为0x003F。

当我 在 Code Composer Studio 上将此参数更改为0x0041时、315MHz 和945MHz 将 减小。

当我 在 Code Composer Studio 上将此参数更改为0x00c0时、315MHz、630MHz 和945MHz 将 进一步减少。

因此, 我 想    在 smartrf_settings.c 中设置"txPower"的手册。

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    也建议为315 MHz 使用431 -527 MHz 的 PA 表设置、因此请以这些设置为起点。 0x003F 是 PA 的最大 PA 增益设置。 您应该不需要查找新的 PA 表。

    第10款 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 讨论了 CC1310的 PA 表设置。

    此致、
    Zack