This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:当 TX 数据队列中有大量消息时、具有15.4 Stack 和自定义 phy 的收集器变得无响应

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC2652R, CC1352P, CC1312R7, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1508911/cc1352p-collector-with-15-4-stack-and-custom-phy-becomes-non-responsive-when-there-are-large-number-of-messages-in-tx-data-queue

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2652RCC1312R7、CC1312R

工具/软件:

您好、

在我们具有20个传感器节点的网络中、收集器偶尔会变得无响应(~每1 ~ 2个月一次)。 在此期间、如果传感器节点变为孤立状态、然后外部 MCU 重新启动以重新加入网络、则它将在大约~ 15秒内再次进入孤立状态。 这将持续发生、直到外部 MCU 重新启动收集器。

这似乎与 TX 数据队列中大量的待处理消息同时发生。 虽然 SDK 似乎不提供跟踪 TX 队列中消息数量的简单方法、但我们添加了代码来手动跟踪 TX 数据队列中的待处理消息。 在这段无响应时间内、TX 数据队列中的挂起消息通常保持在16 ~ 20左右。 我不能完全确定这是否是收集器变得不响应的结果或原因。

以下是 collector.opts 文件中定义的 TX/RX 队列的大小:

-DMAC_CFG_TX_DATA_MAX=60
-DMAC_CFG_TX_MAX=150
-DMAC_CFG_RX_MAX=16

其他相关信息包括:1)最大器件型号保留为默认值50;2) POLLING_INTERVAL 更改为60秒;3) SDK 版本:7.40

最近有一篇 关于 CC2652R 的相关问题的文章。 大概在最新的 SDK v8.30中已经做了一些事情。

有 SDK 内部知识的人能详细说明我们应该如何管理这种情况吗? 我怀疑这与收集器无线电中的 RAM 不足有关、因为我们从未在传感器节点较少的较小网络中观察到这种行为。 但是、我们在15.4-FH 中还没有观察到这种行为、虽然网络规模、TX/RX 数据队列大小、以及几乎所有其他一切都保持不变。

所以请提供建议。

谢谢、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、志勇:

    感谢您发送编修。 我们已经发布了 SimpleLink F2 SDK 8.30、因此如果您可以对此进行测试并查看此版本中是否仍然存在问题、我可以迈出一步。 我下周还会将此问题提交给软件开发人员。

    1.您使用的是信标模式还是非信标模式?

    2.发生这种情况时,有多少设备连接到收集器?

    3.您使用的是哪个 RTOS 和 Compiler 选项?

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的答复。 要回答您的问题:

    1)无信标模式,它似乎是唯一兼容自定义 phy 的模式

    2)我在具有18个和20个传感器节点的网络中观察到了这种行为,但在具有< 10个传感器节点的网络中观察不到这种行为。

    3) TI-RTOS7、TI Clang v3.2.2

    我会尝试使用新的 SDK 和其他方法来控制 TX 队列大小。 问题是这似乎是随机发生的。 发生这种情况时、CC1352P 的射频部分才会无响应。 另一个处理 GPIO、UART 外设等的内核可以正常工作。 因此、如果可能、很难由外部 MCU 进行管理。

    此致、

    志勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、志勇:

    在8.30 SDK 中、我们还添加了一个日志记录工具、用于在 TI 15.4-Stack 中启用日志。 也许这可以帮助我们了解收集器上发生的情况。  

    如果您认为 TX/RX 数据队列与问题相关、那么减小它们可能会使问题发生得更频繁、从而使调试变得更容易?

    (在 RX/TX 数据队列溢出的情况下、我希望收集器将错误返回到应用程序、并可能丢失一些数据包、但不会无响应...)

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 以下是一个 SimpleLink Academy 实验、可指导您将日志记录添加到工程中:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUtBCHw9KYI99xItuPjn4w__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您提供有关新增日志记录功能的提示。 我将看到是否可以将其添加到调试中。

    同时、您能否建议如何计算增加 TX/RX 队列大小所需的 RAM? 我的猜测是、这可能与 CC1352P 上的有限 RAM 有一定关系、因为我们在传感器节点< 10的较小网络中从未观察到这个问题。 如果确实如此、我假设我们可以通过切换到具有更大 RAM 的器件(例如 CC1352P7、CC1312R7或 CC1312R4)来解决/改善问题。

    此致、

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、志勇:

    您可以使用全局变量 heapmgrMemFreeTotal 来查看在任何时候有多少堆可用。 例如、在安排 Tx 数据包之后。

    如果您想切换到存储器更大的器件、它应该非常简单、因为我们为大多数器件提供了引脚兼容的替代产品。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    您是否曾从 SW 团队那里听到过该问题?

    我想报告的是、我们在包含 CC1312R/SDK v7.4和15.4 Stack 的无线电的大型网络(采用跳频模式)中也观察到了类似的问题。 当收集器无线电上的 TX_DATA 队列大于16 (仅为任意报告阈值)时、部分但并非所有传感器节点可能(并非总是)在获取跟踪消息时遇到问题、因此会成为孤立状态。这与无线电处于非信标模式和自定义 WB-DSSS 的网络不同、在 NB/Custom phy 网络中、当发生这种情况时、所有传感器节点都将成为孤立状态、并且在收集器重置之前无法重新连接到收集器物理层。

    希望这将帮助您的软件团队调试该问题。

    此致、

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、志勇:

    您能否捕获这种情况的监听器日志? 我会非常有趣的事情正在发生在空中:是否孤立的传感器正在尝试连接,收集器是否能够接收 PAN AS ,是否在连接阶段发生了什么。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    捕获任何监听器日志都将非常困难。 这些受影响的网络在客户端的站点上运行、这种情况只发生了几次并且是随机发生的。 另外,我上次检查时,嗅探器工具不支持自定义 phy ,并且 FH 网络在数十个不同的通道上运行。

    从收集器无线电在几分钟内重新启动这一事实来看、一旦整个系统下电上电、另一段时间在外部 MCU 切换 RESET 引脚后重新启动、所有传感器节点都能够(重新)加入网络、我相信问题仅出在收集器无线电上。

    希望这对您有所帮助、

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、志勇:

    您是否幸运地通过从收集器端发送更多数据包来触发此问题? 或者您是否不再认为它与堆/TX 缓冲区有关?

    谢谢、

    Marie H