This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:适用于低于1GHz 传感应用的组件选择:可穿戴肺水传感器

Guru**** 2645515 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1310, CC1175, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1518917/cc1310-component-selection-for-sub-ghz-sensing-application-wearable-lung-water-sensor

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC1175CC1125、CC1120

工具/软件:

尊敬的 TI Sub-GHz 社区:

我正在开发一款 可穿戴医疗设备 指定 肺水检测 915 MHz 射频感应。 查看 TI 的低于1GHz 产品系列后、我发现了 已标识 CC1310 我的目标解决方案、但需要确认规格和 I/Q 访问选项。

应用要求:

  • 可穿戴贴片 并在915 MHz 处具有近场检测功能
  • 检测 微小反射变化 (~0.5-2 dB)
  • 超低功耗 电池供电
  • 1-10Hz 测量速率
  • 用于连接外部 MCU 的 SPI 接口

CC1310规格问题:

CC1310是否满足这些规格?

  • RSSI 灵敏度 :能够可靠地检测0.5-2 dB 的变化?
  • 更低的功耗 :可用于可穿戴应用?
  • 915 MHz 性能更差 :适合生物医学传感要求?
  • 测量稳定性 :随温度/时间重复的 RSSI ?

2. I/Q 数据访问选项:

  • SWRA571可用性 :此 I/Q 补丁是否仍支持 CC1310?
  • 替代方法 :访问原始 I/Q 数据的其他方法是什么?
  • 和短路 :推荐可与 CC1310良好连接的 I/Q 混频器/解调器?

3.低功耗优化:

  • 相位滞后 :间歇感应的最佳实践,以最大限度地降低功耗?
  • CW 模式效率 :连续波运行时的功耗?
  • 睡眠模式 :推荐用于可穿戴应用的电源管理?

4.组件建议:

  • 解决方案 :如果内部 I/Q 访问不可用、您建议使用哪些组件?
  • 参考设计 :是否有类似传感应用的应用手册?
  • 天线注意事项 : 915 MHz 近场生物医学天线指南?

设计限制:

  • 医疗设备 :需要稳定、可靠的测量
  • ISM 频带 :输出功率小于10 mW
  • 尺寸/重量 :可穿戴外形尺寸至关重要

CC1310是否是该应用的理想选择、何谓理想的 I/Q 数据访问方法?

感谢您的指导!

此致

Kaushik